主题中讨论的其他器件:LMR51450、 TLV9002、 INA186、INA183
工具与软件:
您好!
我正在 TI PSpice 中使用 LMR51450的仿真电路。
我在 仿真中使用 LMR51450、INA186A3和 TLV9002的 TI 模型。
在仿真电路时、即使我没有在电路中使用任何探头、也不会在电路中使用除 TI 模型以外的任何模型、误差将持续低于误差值。

请对此错误提供帮助。 我仅使用 TI PSpice 2024应用。

此致
Rayees K.E.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我正在 TI PSpice 中使用 LMR51450的仿真电路。
我在 仿真中使用 LMR51450、INA186A3和 TLV9002的 TI 模型。
在仿真电路时、即使我没有在电路中使用任何探头、也不会在电路中使用除 TI 模型以外的任何模型、误差将持续低于误差值。

请对此错误提供帮助。 我仅使用 TI PSpice 2024应用。

此致
Rayees K.E.
Andrew、您好!
感谢您的答复。 请在下面找到该仿真文件。
e2e.ti.com/.../simulation_5F00_synchronous-buck-converter.zip
此致
Rayees K.E.
尊敬的 Rayees:
似乎没有为 TI 组件正确导入您的项目中的库。

您可以先在 LMR51460项目页面上修改项目、然后将其他 TI 模型导入您的项目(从 TI.com 上相应的产品文件夹中)。 当您要放置组件时、请从设计缓存中执行该操作。
按照此指南了解如何导入器件。 请注意、您不必在视频中进行任何文本编辑、只需导入.lib 和.olb 文件即可。
https://www.ti.com/video/6162754989001?context=1146489-1146488-1146482
谢谢!
Andrew
Andrew、您好!
我已经检查了以上详细信息。 但它无法解决问题。
经过进一步分析、我发现问题出在 INA186模型上。
如果我单独对 INA186模型进行仿真、或者运行从 TI 网站下载的 INA186测试电路、我遇到的是同样的问题。


请提供有关此问题的帮助。 LMR5145单是它的工作、我也使用 INA183它的工作进行了仿真。
我在 LT Spice 中创建了所有这3个部分、但我遇到了一些错误、可能是由于加密模型导致的。 您是否能够支持未经加密的 LMR5145型号。

此致
Rayees K.E.
Andrew、您好!
感谢您的答复。
我也尝试过上述方法、它有时会进行仿真。 仿真完成后、我也无法探测任何其他点。 只显示了一个我正在探测的探针。 如果我使用了多个问题、则显示错误。 仿真非常困难、我不理解由于这些误差、我的仿真结果是正确还是错误的。
您能否建议使用 TI PSpice 库中已提供的要在仿真中使用的 INA186的任何其他替代器件。
随附仿真文件以供您参考。
e2e.ti.com/.../lmr51450_5F00_dcdc_5F00_sync-buck_2D00_2025_2D00_02_2D00_06T07_2D00_04.zip
此致
Rayees K E.
尊敬的 Rayees:
我让它进行仿真、但我不确定它是否是您需要的输出。 降压模型很简单、并非设计用于任何非简单电路版本的应用。

e2e.ti.com/.../customer-issue-lmr51450-cont-2.zip
谢谢!
Andrew