主题中讨论的其他器件: TPS25832A-Q1
工具与软件:
您好!
Q1-)我认为下面两个器件型号之间没有太大差异、建议在我的新设计中使用哪一个?
Q2-)两者之间的区别是什么?
Q3-)我了解器件型号 PN1与 MFi 兼容、您能帮我确认吗?
PN1-) TPS25832QWRHBRQ1
PN2-) TPS25832AQWRHBRQ1
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
Q1-)我认为下面两个器件型号之间没有太大差异、建议在我的新设计中使用哪一个?
Q2-)两者之间的区别是什么?
Q3-)我了解器件型号 PN1与 MFi 兼容、您能帮我确认吗?
PN1-) TPS25832QWRHBRQ1
PN2-) TPS25832AQWRHBRQ1
此致
您好、Ömer
TPS25832A-Q1是 TPS25832-Q1的一项小更新、主要是为了优化 MFi 合规性。 两者均支持 MFi、但 我建议使用 TPS25832A-Q1。
832A-Q1还包括客户端模式。 如果您想对832A-Q1后面的 SoC 进行重新编程、通常会使用此方法。
要使用832-Q1通过 MFi 过流测试、请参阅此应用报告: https://www.ti.com/lit/an/slvaeq2/slvaeq2.pdf。 总之、它需要与从 ILIMIT 到 GND 之间放置的电阻器并联的额外 R+C (解决方案2)。 无论是否在 LS_GD 上使用外部 FET、都是如此。
如果您将832A-Q1与 LS_GD 上的 FET 搭配使用、则可以放弃 R+C 如果不使用 LS_GD FET、仍需要额外的 R+C。 有关详细信息、请参阅数据表第10.3.10.2节。
此致、
Eric