This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25832-Q1:不同控制器之间的差异

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25832-Q1, TPS25832A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1472058/tps25832-q1-difference-between-controllers

器件型号:TPS25832-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS25832A-Q1

工具与软件:

您好!

Q1-)我认为下面两个器件型号之间没有太大差异、建议在我的新设计中使用哪一个?

Q2-)两者之间的区别是什么?

Q3-)我了解器件型号 PN1与 MFi 兼容、您能帮我确认吗?

PN1-)  TPS25832QWRHBRQ1

PN2-)  TPS25832AQWRHBRQ1

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ömer

    TPS25832A-Q1是 TPS25832-Q1的一项小更新、主要是为了优化 MFi 合规性。  两者均支持 MFi、但 我建议使用 TPS25832A-Q1。

    832A-Q1还包括客户端模式。  如果您想对832A-Q1后面的 SoC 进行重新编程、通常会使用此方法。

    要使用832-Q1通过 MFi 过流测试、请参阅此应用报告: https://www.ti.com/lit/an/slvaeq2/slvaeq2.pdf。 总之、它需要与从 ILIMIT 到 GND 之间放置的电阻器并联的额外 R+C (解决方案2)。  无论是否在 LS_GD 上使用外部 FET、都是如此。

    如果您将832A-Q1与 LS_GD 上的 FET 搭配使用、则可以放弃 R+C  如果不使用 LS_GD FET、仍需要额外的 R+C。  有关详细信息、请参阅数据表第10.3.10.2节。

    此致、
    Eric