This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS16630-32EVM:与过流相关的 IC 性能

Guru**** 2496645 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1466290/tps16630-32evm-ic-performance-regarding-overcurrent

器件型号:TPS16630-32EVM

工具与软件:

你(们)好。

客户使用 EVM 测试其风扇产品。 配置设置

J4设置0.6A。 MODE 引脚短路。  客户对过流的仿真方式是使用锁扇来增加电流。

但我不知道为什么 FLT 波形具有高低高低高低变化。 您能解释一下什么情况会导致该问题吗? 谢谢  

黄色表示 Vo

蓝色是 FLT

红色是电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    欢迎来到 E2E。

    您能否说明一下波形通道标签?

    请说明 ILIM、UVLO 和 OVP 设置值。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、团队:

    ILIM=0.6A、UV 和 OV 为 EVM 设置

    黄色表示 Vo

    蓝色是 FLT

    红色是电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    我可以看到峰值电流在0.6A 电流限制下超出1A。

    因为器件进入电流限制状态、因此 FLT 引脚被置为有效。

    谢谢

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、团队:

    但我不明白为什么 FLT 的输出是 Hi-Lo-Hi、它会变化很多次。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    由于器件将进入电流限制状态、FLT 引脚变为低电平。

    您不能看到输出下降、因为电流在一段时间内减小。

    请查看数据表中的图8-6、了解 FLT 引脚到限流检测的行为。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    我在数据表中看不到图8-6。 我看到、当数据表中出现异常时、每个 FLT 都变为低电平、从不进入高电平有效状态。

    但客户使用电机进行测试。 将导致该情况。 谢谢  

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps1663.pdf?ts = 1738808223407&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS1663%253FkeyMatch%253DTPS1663%2526tisearch%253Duniversal_search%2526usecase%253DGPN-ALT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    很抱歉混淆。 图9-3.

    我能知道您在 FLT 计划什么吗?

    该脉动电流是否在启动期间出现、此时峰值电流大于 ILIM?

    谢谢

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    否、在电机锁定时发生 OCP。 电流范围为0.6A 至1A。  

    据我所知、一旦检测到过流、FLT 将变为低电平
    它将不再变为高电平  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    如果检测到电流限制并在关闭 FET 之前恢复、则将恢复/FLT。

    我将检查 EVM 以确认这一点。

    [报价 userid="454257" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1466290/tps16630-32evm-ic-performance-regarding-overcurrent/5646098 #5646098"]否、电机锁定时发生 OCP。 电流范围为0.6A 至1A。

    您提到您保留了0.6A ILIM。

    谢谢  

    Amrit