请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS4H160-Q1 工具与软件:
您好!
我们计划将 TPS4H160AQPWPRQ1用于我们的一个应用、我们具有与"异常电压瞬变"相关的要求、其中器件应能够承受50V 的瞬态电压约45毫秒。
我在绝对最大额定值部分中看到、器件可以承受48V t<400ms、但建议值为40V。 在上述短时瞬态条件下(持续45ms、50V)、它是否会对器件造成不利影响、或者任何内部瞬态保护措施是否能够保护器件?
谢谢。此致
Adarsh K Hegde