This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4H160-Q1:器件可在短时间内承受的最大与(电源电压)间的关系。

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1472128/tps4h160-q1-maximum-vs-supply-voltage-that-device-can-withstand-for-short-duration

器件型号:TPS4H160-Q1

工具与软件:

您好!

  我们计划将 TPS4H160AQPWPRQ1用于我们的一个应用、我们具有与"异常电压瞬变"相关的要求、其中器件应能够承受50V 的瞬态电压约45毫秒。

  我在绝对最大额定值部分中看到、器件可以承受48V t<400ms、但建议值为40V。 在上述短时瞬态条件下(持续45ms、50V)、它是否会对器件造成不利影响、或者任何内部瞬态保护措施是否能够保护器件?

谢谢。此致

Adarsh K Hegde

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adarsh:  

    您正在寻找正确的位置。 请参阅最大额定值表下添加的脚注。

    首先、50V 超过48V、这可能会损坏器件、此外、长时间保持最大额定值可能会影响器件的可靠性。 因此、我们不建议这样做、也不能保证在这些事件发生期间或之后正常运行。  

    您能否提供有关负载和系统需求的信息? 也许您可以考虑 TPS1200或 TPS4800等具有更高电压和电流额定值的控制器器件。

    谢谢!  

    Sarah