工具与软件:
25840-Q1上电后、PCBA 会发声。
我使用万用表测量电源:VIN = 12V、VCC = 5V、VOUT (电感器 L1的引脚2)= 2.69V
当输出电感器断开连接时、PCBA 不会考虑。
原理图附在下方。 这种噪音的可能原因是什么?如何解决尖叫的问题?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
25840-Q1上电后、PCBA 会发声。
我使用万用表测量电源:VIN = 12V、VCC = 5V、VOUT (电感器 L1的引脚2)= 2.69V
当输出电感器断开连接时、PCBA 不会考虑。
原理图附在下方。 这种噪音的可能原因是什么?如何解决尖叫的问题?
谢谢。
尊敬的 Rubin:
该噪声可能是由可闻范围内的信号通过电感器引起的、导致其物理振荡。
可以采用以下方法消除可怕的噪声:
想法3和4的工作方式类似。 任一选项都会导致 SW 上升/下降沿速率降低。
此致、
Eric
您好、Eric、ö m
1)我对板做了一些修改:
2)示波器波形:
:前的输出电压波形(电感器 L1的引脚2)μ H

:后的输出电压波形(电感器 L1的引脚2)μ H

3)请您帮助解释:
1.尖叫变得不那么尖锐,但仍然存在。有什么进一步优化的建议吗?
?使用客户端模式时、TPS25840的输出电压为什么为2.6V?但 TPS25830A 的输出电压为0 μ V
谢谢
尊敬的 Rubin:
1.screams 变得不那么尖锐、但仍然存在。是否有进一步优化的建议?
您应该能够为给定电感器找到不产生噪声的频率。 您是否独立尝试了我的每一项建议?
[报价 userid="612818" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1466280/tps25840-q1-pcb-a-screams-during-tps25840-operation/5628056 #5628056"]2.为什么使用客户端模式时 TPS25840的输出电压为2.6V?但 TPS25830A 的输出电压为零?您是否在客户端模式下驱动 DP_OUT 或 DM_OUT 上的任何信号? 如果是、我会建议反对这种做法。 客户端模式下、直流/直流电源将关闭。 此外、噪声是否在客户端模式下出现? 我只希望在直流/直流转换器开启时会听到可闻噪声。
此致、
Eric
您好、Eric、ö m
1)我按照1→2→3→4的顺序重建了实验板。
1.尝试另一种电感器型号——我将10uH 更改为2.2uH。——噪声没有改变。
在 BOOT 和 SW 之间添加一个串联电阻(R23)。 有点小,就像1欧姆。——我把0Ω 更改为1Ω。——噪音不会改变。
在 SW 到 GND 之间添加一个 RC 缓冲器—添加10Ω、C=120pF—噪声不变。
2.Shift RT 更改基本 SW 频率——我将8.9kΩ 更改为49.9kΩ。——尖叫变得不那么尖锐但仍然存在。
2 μ)A
我没有驱动 DP_OUT 或 DM_OUT 上的任何信号、也没有通过 Type-A 接口添加任何负载。
我拉 CTRL1和 CTRL2(如下图所示)、我认为芯片已进入客户端模式。
在客户端模式、我认为输出电压 SW 应该是0伏、但现在是2.6V。
是否正常?

谢谢
尊敬的 Rubin:
我的其他团队成员也同意、电感器很可能产生噪声。 有人建议通过为 R17安装0欧姆来绕过 nFET。 这不是长期的 解决方案-目前只是一项调试活动。
关于输出电压-我说直流/直流稳压器应关闭时说得很错。 如果您在 R6处测量直流/直流输出、我预计电压为5V。 如果测量 L1 (SW 节点)的引脚1、您应该会看到振幅= VIN 的方波。
我仍然需要集思广益、以便我们可以执行更多测试来调试此电路。 我很抱歉现在反馈有限。
此致、
Eric
尊敬的 Rubin:
感谢您的更新。 至于为什么可闻噪声是导致的症状、我不能确定。 但该电阻是影响电路功能的关键元件。 如果没有它、则不会向 DCDC 提供负载电流反馈、以实现其电流限制/过流保护功能。 此外、如果没有电阻器、电流就没有流向负载的路径。
接下来、请确保使用15m Ω 的电阻器进行与负载电流相关的评估。 如果电阻为0 Ω、TPS25840将无法监控负载电流。
此致、
Eric