This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25840-Q1:TPS25840运行期间的 PCB‘A 屏幕

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1466280/tps25840-q1-pcb-a-screams-during-tps25840-operation

器件型号:TPS25840-Q1

工具与软件:

25840-Q1上电后、PCBA 会发声。

我使用万用表测量电源:VIN = 12V、VCC = 5V、VOUT (电感器 L1的引脚2)= 2.69V

当输出电感器断开连接时、PCBA 不会考虑。

 原理图附在下方。 这种噪音的可能原因是什么?如何解决尖叫的问题?

谢谢。

e2e.ti.com/.../tps25840.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rubin:

    该噪声可能是由可闻范围内的信号通过电感器引起的、导致其物理振荡。

    可以采用以下方法消除可怕的噪声:

    1. 尝试另一个电感器模型
    2. 移动 RT 以更改基本 SW 频率
    3. 在 SW 到 GND 之间添加一个 RC 缓冲器
    4. 在 BOOT 和 SW 之间添加一个串联电阻(R23)。  比如1欧姆的小电阻。

    想法3和4的工作方式类似。  任一选项都会导致 SW 上升/下降沿速率降低。

    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、ö m

    1)我对板做了一些修改:

    1. 尝试另一个电感器模型—我将10uH 更改为2.2uH。
    2. 移动 RT 以更改基本 SW 频率—我将8.9kΩ 更改为49.9kΩ。
    3. 在 SW 到 GND 之间添加一个 RC 缓冲器—添加 R=R=C=120pF 10Ω、。
    4. 在 BOOT 和 SW 之间添加一个串联电阻(R23)。  一个小的东西就像1欧姆。——我把0Ω 更改为1Ω。

    2)示波器波形:

      :前的输出电压波形(电感器 L1的引脚2)μ H

      :后的输出电压波形(电感器 L1的引脚2)μ H

    3)请您帮助解释:

    1.尖叫变得不那么尖锐,但仍然存在。有什么进一步优化的建议吗?

    ?使用客户端模式时、TPS25840的输出电压为什么为2.6V?但 TPS25830A 的输出电压为0 μ V

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rubin:

    1.screams 变得不那么尖锐、但仍然存在。是否有进一步优化的建议?

    您应该能够为给定电感器找到不产生噪声的频率。  您是否独立尝试了我的每一项建议?

    [报价 userid="612818" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1466280/tps25840-q1-pcb-a-screams-during-tps25840-operation/5628056 #5628056"]2.为什么使用客户端模式时 TPS25840的输出电压为2.6V?但 TPS25830A 的输出电压为零?

    您是否在客户端模式下驱动 DP_OUT 或 DM_OUT 上的任何信号?  如果是、我会建议反对这种做法。  客户端模式下、直流/直流电源将关闭。  此外、噪声是否在客户端模式下出现?  我只希望在直流/直流转换器开启时会听到可闻噪声。

    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、ö m

    1)我按照1→2→3→4的顺序重建了实验板。

    1.尝试另一种电感器型号——我将10uH 更改为2.2uH。——噪声没有改变。

    在 BOOT 和 SW 之间添加一个串联电阻(R23)。  有点小,就像1欧姆。——我把0Ω 更改为1Ω。——噪音不会改变。

    在 SW 到 GND 之间添加一个 RC 缓冲器—添加10Ω、C=120pF—噪声不变。

    2.Shift RT 更改基本 SW 频率——我将8.9kΩ 更改为49.9kΩ。——尖叫变得不那么尖锐但仍然存在。

    2 μ)A

    我没有驱动 DP_OUT 或 DM_OUT 上的任何信号、也没有通过 Type-A 接口添加任何负载。

    我拉 CTRL1和 CTRL2(如下图所示)、我认为芯片已进入客户端模式。

    在客户端模式、我认为输出电压 SW 应该是0伏、但现在是2.6V。

    是否正常?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更正上述序列:1→4→3→2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rubin、

    感谢您发送编修。  我来向我们的设计团队了解更多想法。

    从我的经验来看、与您所描述的噪声始终是由电感器造成的。  我感到惊讶的是它不会消失。  我需要与其他团队成员沟通、集思广益、提出其他想法。  我需要一两天时间才能获得更多反馈。

    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、è re

    好的。 我期待你的答复和支持。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rubin:

    我的其他团队成员也同意、电感器很可能产生噪声。  有人建议通过为 R17安装0欧姆来绕过 nFET。  这不是长期的 解决方案-目前只是一项调试活动。

    关于输出电压-我说直流/直流稳压器应关闭时说得很错。  如果您在 R6处测量直流/直流输出、我预计电压为5V。  如果测量 L1 (SW 节点)的引脚1、您应该会看到振幅= VIN 的方波。

    我仍然需要集思广益、以便我们可以执行更多测试来调试此电路。  我很抱歉现在反馈有限。

    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、ö m

    很抱歉、我 以前没有向您提供处理 BOM。 由于15mΩ 采样电阻未及时到达、因此未焊接采样电阻 R6。 焊接0Ω 的 R6后、VOUT 输出通常为5V、噪声消失。

    您能解释一下为什么在未焊接 R6时会出现噪声吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rubin:

    感谢您的更新。  至于为什么可闻噪声是导致的症状、我不能确定。  但该电阻是影响电路功能的关键元件。  如果没有它、则不会向 DCDC 提供负载电流反馈、以实现其电流限制/过流保护功能。  此外、如果没有电阻器、电流就没有流向负载的路径。

    接下来、请确保使用15m Ω 的电阻器进行与负载电流相关的评估。  如果电阻为0 Ω、TPS25840将无法监控负载电流。

    此致、
    Eric