This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVM13610:效率低于预期

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TLVM13610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1470159/tlvm13610-efficiency-lower-than-expected

器件型号:TLVM13610

工具与软件:

您好、TI 团队!

在测试使用 TLVM13610的 PCB 时、在5V OUT 和2、5A 输出电流下测得的最大效率为90、5%。 在4A 输出电流和5V_OUT 下、效率降至89、4%、远低于数据表中的93%典型值。  

由于使用了更多型号的原理图、因此 IC 的2个 GND 引脚未连接。 开关频率约为613kHz。 在下方 、您可找到电路的原理图和布局(IC 上方是输出电容器、下方是输入电容器、两侧是电阻器和电路中的较小电容器)。



该电路的输出电容也低于数据表中的建议值。 此外、PG 未像数据表中那样连接到 VCC、但连接到 Vout。 这些点以及未连接的引脚14和15是否会影响稳压器的效率?  

如果不是、还有什么原因呢?  

提前非常感谢、祝您万事如意、

垂直

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vlad:

    引脚14和15必须按照数据表建议进行连接。 这些是确保器件正常运行的重要 GND 参考点。

    您的具体测试条件是什么?

    是否要直接在输入和输出电容器上进行测量? 您可能会看到 PCB 布线中的损耗。

    此致

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ridge:

    感谢您的观看、问题解决了。 祝您度过美好的一天/夜晚!

    谢谢、
    垂直