Other Parts Discussed in Thread: TLVM13610
工具与软件:
您好、TI 团队!
在测试使用 TLVM13610的 PCB 时、在5V OUT 和2、5A 输出电流下测得的最大效率为90、5%。 在4A 输出电流和5V_OUT 下、效率降至89、4%、远低于数据表中的93%典型值。
由于使用了更多型号的原理图、因此 IC 的2个 GND 引脚未连接。 开关频率约为613kHz。 在下方 、您可找到电路的原理图和布局(IC 上方是输出电容器、下方是输入电容器、两侧是电阻器和电路中的较小电容器)。 

该电路的输出电容也低于数据表中的建议值。 此外、PG 未像数据表中那样连接到 VCC、但连接到 Vout。 这些点以及未连接的引脚14和15是否会影响稳压器的效率?
如果不是、还有什么原因呢?
提前非常感谢、祝您万事如意、
垂直