请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPSM861257 工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
对于 TPSM861257、请参阅以下 SCH、我们的客户会将输出(原始是3.3V)调整为3.7V。
建议的 RFBB=30kOhm 根据下面的数据表表8-2、对于3.3V/5V 的输出、使用与 RFBB 相同的电阻值来计算3.7V Vout、可为 RFBT (R315)选择154kOhm (Vout=3.68V)至158kOhm (Vout=3.76V)范围内的标准电阻。 您能否告诉我们范围内的 RFBT 电阻值是否适合建议值?
期待您的反馈、谢谢。

TPSM861257 RFBT 和 RFBB 位置以及建议的元件值表: