This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM861257:关于 TPSM861257 3.7V Vout 设置的建议 RFBT 电阻值

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM861257

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471780/tpsm861257-about-the-recommended-rfbt-resistance-value-for-3-7v-vout-setting-of-tpsm861257

器件型号:TPSM861257

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

对于 TPSM861257、请参阅以下 SCH、我们的客户会将输出(原始是3.3V)调整为3.7V。

建议的 RFBB=30kOhm 根据下面的数据表表8-2、对于3.3V/5V 的输出、使用与 RFBB 相同的电阻值来计算3.7V Vout、可为 RFBT (R315)选择154kOhm (Vout=3.68V)至158kOhm (Vout=3.76V)范围内的标准电阻。 您能否告诉我们范围内的 RFBT 电阻值是否适合建议值?

期待您的反馈、谢谢。

TPSM861257 RFBT 和 RFBB 位置以及建议的元件值表:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    您可以将 Rfbb 保持为30k、并根据等式计算 Rfbt 的值。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、谢谢 Lucia。