This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:空载条件下的 VBAT_OV_STAT

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25750, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469658/bq25750-vbat_ov_stat-in-no-load-condition

器件型号:BQ25750
Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIO

工具与软件:

您好!

我用 BQ25750做一个12S NMC 电池充电器: 50V/15A

我能够在不同的电流值下正确充电、但在空载条件下 会触发 VBAT_OV_STAT。

您是否有任何避免这种情况的建议? 感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    感谢您耐心等待。 我将在本周晚些时候回到您的问题。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    此处的 VBAT_OV 触发是合理的。 在无负载的情况下、输出电压从0V 一直快速上升到50V。

    我有几个问题可以帮助解决这一问题:

    • 您使用哪些寄存器设置?
    • 将 ICHG 电流设置得尽可能低是否会阻止触发 VBAT_OV?
    • 当 BQ25750启动时、您是否能够检测是否存在负载?

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan、您好!

    感谢您的答复,这里有一些答案:  

    • 您使用哪些寄存器设置?

    在我的设置中、我将使用 BQStudio 来测试降压/升压转换器。 上电后、我 禁用看门狗以及 EN_PFM。

    然后、我 根据我要进行的测试、将 ITERM 设置为250mA、并将 ICHG 设置为从250mA 到8A 的电流。  

    即使负载已移除(或 BMS 打开电池)、或者  充电结束时电流降至 ITERM 以下、也会触发 VBAT_OV_STAT。

    • 将 ICHG 电流设置得尽可能低是否会阻止触发 VBAT_OV?

    我尝试将所有电流设置为尽可能低(ICHG = 400 mA、ITERM = 250 mA、IPRECHG = 250 mA)、但似乎没有帮助。

    • 当 BQ25750启动时、您是否能够检测是否存在负载?

    是的、因为我们通过电池的 BMS 来监控电池状态。 但如上所述、这是与我有关的最终充电。

    似乎添加一个大电容器有帮助、但它需要至少为5mF 左右。 然后,如果你有另一个提示,我会采取它.

    Rgds、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    感谢您提供新信息。 我还有一些可能对行为有所帮助的建议:

    • 您是否可以设置 EN_PFM=0? 当终止电流小于2A 时、我们建议将 PFM 设置为低于0。
    • 您是否可以设置 EN_TERM=0? 这应使充电器持续运行、并在达到电池充电电压后保持稳定的直流电压。

    请告诉我、这是否对您的系统有效。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan、您好!

    EN_PFM 已为0、我注意到它在 CV 条件下运行不正常。

    谢谢、将 EN_TERM 设置为0是解决充电结束问题的好解决方案。

    通过它在空载条件下不工作(由于某些原因、当蓄电池被拆下或 BMS 打开蓄电池保护电路时断路)

    但是、我注意到了一些休眠现象:在这种空载的情况下 、当设置 EN_PFM=1 和 EN_TERM=0时、我没有 VBAT_OV_STAT。

    这对你来说是不是很奇怪?

    感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    我不认为是奇怪的。 现在我想好了、系统正在使用 BMS 终止充电电流、因此 BQ25750无需将 PFM 位设置为0。

    当 EN_PFM=1时、充电器在空载/低负载条件下的效率更高。 这可能会使充电器不太可能过冲并导致 VBAT_OV。

    请告诉我、设置 EN_PFM=1和 EN_TERM=0是否可行、适用于您的系统。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ethan、您好!

    好的、我想我们准确描述了有助于避免错误的参数。 我将尝试不同的组合以查看哪一种最合适。

    感谢您的帮助。

    我还有一个与此主题无关的简短问题:即使数据表中设置的较低频率为200kHz、我还能继续下面吗?  我将尝试降低开关功率损耗。