Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIO
工具与软件:
您好!
我用 BQ25750做一个12S NMC 电池充电器: 50V/15A
我能够在不同的电流值下正确充电、但在空载条件下 会触发 VBAT_OV_STAT。
您是否有任何避免这种情况的建议? 感谢您的帮助。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Ethan、您好!
感谢您的答复,这里有一些答案:
在我的设置中、我将使用 BQStudio 来测试降压/升压转换器。 上电后、我 禁用看门狗以及 EN_PFM。
然后、我 根据我要进行的测试、将 ITERM 设置为250mA、并将 ICHG 设置为从250mA 到8A 的电流。
即使负载已移除(或 BMS 打开电池)、或者 充电结束时电流降至 ITERM 以下、也会触发 VBAT_OV_STAT。
我尝试将所有电流设置为尽可能低(ICHG = 400 mA、ITERM = 250 mA、IPRECHG = 250 mA)、但似乎没有帮助。
是的、因为我们通过电池的 BMS 来监控电池状态。 但如上所述、这是与我有关的最终充电。
似乎添加一个大电容器有帮助、但它需要至少为5mF 左右。 然后,如果你有另一个提示,我会采取它.
Rgds、
Ethan、您好!
EN_PFM 已为0、我注意到它在 CV 条件下运行不正常。
谢谢、将 EN_TERM 设置为0是解决充电结束问题的好解决方案。
通过它在空载条件下不工作(由于某些原因、当蓄电池被拆下或 BMS 打开蓄电池保护电路时断路)
但是、我注意到了一些休眠现象:在这种空载的情况下 、当设置 EN_PFM=1 和 EN_TERM=0时、我没有 VBAT_OV_STAT。
这对你来说是不是很奇怪?
感谢您的帮助。