This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5012-Q1:LM5012电感器会产生嗡嗡声

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5012

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471190/lm5012-q1-lm5012-inductor-is-making-humming-noise

器件型号:LM5012-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5012

工具与软件:

我为 BMS 应用设计了额定电流为2A 的48V 至12V LM5012电路。

目前、我正在使用35V 电源进行测试。 但即使在10mA 负载电流下、电感器也会产生嗡嗡声。 我完成了如下所示的原理图。 我已根据 webench 结果选择了这些值。

e2e.ti.com/.../7701.WBDesign8.pdf

您能不能建议原因是什么?我应该尝试什么?

1.我试图改变 Ron (R104)来增加频率,但变化不大

2.我试着换33uH 的电感,但紧凑的包装,小一点减少,但仍然有噪音。

谢谢!

Monika.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Monika:

    在轻负载运行期间、如果器件开关频率处于可闻频率范围内、则预计系统中会出现可闻噪声。 建议使用全屏蔽电感器或铁氧体磁芯电感器、而不是铁氧体磁芯电感器。

    谢谢!

    Nitya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Nitya,谢谢你的回复。

    目前、我使用的 是7447709330、它是屏蔽式电感器。  

    我也会尝试以下方法。

    74437368220
    WE-LHMI SMT 功率电感器
    7447706330
    7447707220
     
    7447706470

    如有其他问题、请提供建议?

    此致、

    Monika.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monica、

    您可以尝试使用上述电感器类型并检查问题是否已解决。  

    谢谢!

    Nitya