请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5012-Q1 主题中讨论的其他器件:LM5012
工具与软件:
我为 BMS 应用设计了额定电流为2A 的48V 至12V LM5012电路。
目前、我正在使用35V 电源进行测试。 但即使在10mA 负载电流下、电感器也会产生嗡嗡声。 我完成了如下所示的原理图。 我已根据 webench 结果选择了这些值。
e2e.ti.com/.../7701.WBDesign8.pdf
您能不能建议原因是什么?我应该尝试什么?
1.我试图改变 Ron (R104)来增加频率,但变化不大
2.我试着换33uH 的电感,但紧凑的包装,小一点减少,但仍然有噪音。
谢谢!
Monika.