This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65381A-Q1:关于微控制器和 PMIC 问题的技术支持。

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS653860-Q1, TMS570LS0432, TPS65300-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468611/tps65381a-q1-technical-support-on-microcontroller-and-pmics-issues

器件型号:TPS65381A-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TMS570LS0432TPS65300-Q1、TPS653860-Q1

工具与软件:

您好!

我正在就微控制器和 PMIC 问题联系您的技术支持。

我们计划在我们正在实施的设计项目中使用 TI 的 TMS570LS0432微控制器。

TI 站点上推荐用于该微控制器的 PMIC 是 TPS65381A。

但过去几年、我们在一个不同的项目中使用了这种控制器和 PMIC。 由于数据表中推荐用于 FET 晶体管(TPS65381外设之一)的 BUK9213-30A 未供货、

BUK9207-30B 作为替代方案使用。 但在目前的情况下,我们看到两个晶体管都没有库存,它们的生产不会继续。

由于我们正在进行的项目完成时、该电路需要使用多年、因此我们将使用的产品的生产寿命和库存应该相对无问题。

目前、我们正在寻找 TPS65381A 的 PMIC 替代产品和 BUK9213-30A MOSFET 替代产品。

相应地;

  1. 如果您可以推荐可替代技术数据表中推荐的 BUK9213-3A MOSFET 的产品、您可以为我们提供帮助吗?
  2. 如果您认为有一些产品可以替代 TPS65381A、您能帮助我们吗?
  3. 数据表中有一项声明:TPS65300-Q1产品可以成为 TMS570产品中的 PMIC 替代产品、但我们无法使用样片电路或应用、我想在这方面寻求帮助。

非常感谢您的帮助、我希望得到您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fadime、

     很抱歉花这么长的时间来回答、我会在这里尽快帮助您。

    1.您可以使用符合第4.5节 " VDD1–带外部 FET 的 LDO "中所述要求的任何 MOSFET。 我尝试找到一个应正常工作的特定 FET。

    2.这是一个较早的 PMIC。 我们为 MCU 提供的最新 PMIC 是 TPS653860-Q1、但它需要一个额外的稳压器来提供内核电源电压。 如果客户不需要功能安全、我可以尝试向我们的非功能安全团队咨询、看看哪款 PMIC 最适合。

    3.如果您对此 PMIC 感兴趣、可以查看目前谁支持此 PMIC。 该特定 PMIC 似乎没有任何功能安全功能、如果不需要功能安全、我们可以使用具有更好支持的 PMIC。  

    我明天会尽量了解 FET 建议的最新信息。 如果您想了解不同的 PMIC 解决方案、以及是否需要了解具有或不具有功能安全功能的 PMIC、请告知我。  

    此致!

    Michael Herandez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    非常感谢您的答复。

    目前,我们对功能安全没有明确的偏好。

    您能否分别考虑这两种情况并提出建议?

    我想为您提供两种具有和不具有功能安全特性的最佳解决方案。

    我期待您的回应。

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    请注意:

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    请注意:

    您能否分别考虑这两种情况并提出建议?

    我想为您提供两种具有和不具有功能安全特性的最佳解决方案。

    我期待您的回应。

    谢谢