Other Parts Discussed in Thread: TPS653860-Q1, TMS570LS0432, TPS65300-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TMS570LS0432、 TPS65300-Q1、TPS653860-Q1
工具与软件:
您好!
我正在就微控制器和 PMIC 问题联系您的技术支持。
我们计划在我们正在实施的设计项目中使用 TI 的 TMS570LS0432微控制器。
TI 站点上推荐用于该微控制器的 PMIC 是 TPS65381A。
但过去几年、我们在一个不同的项目中使用了这种控制器和 PMIC。 由于数据表中推荐用于 FET 晶体管(TPS65381外设之一)的 BUK9213-30A 未供货、
BUK9207-30B 作为替代方案使用。 但在目前的情况下,我们看到两个晶体管都没有库存,它们的生产不会继续。
由于我们正在进行的项目完成时、该电路需要使用多年、因此我们将使用的产品的生产寿命和库存应该相对无问题。
目前、我们正在寻找 TPS65381A 的 PMIC 替代产品和 BUK9213-30A MOSFET 替代产品。
相应地;
- 如果您可以推荐可替代技术数据表中推荐的 BUK9213-3A MOSFET 的产品、您可以为我们提供帮助吗?
- 如果您认为有一些产品可以替代 TPS65381A、您能帮助我们吗?
- 数据表中有一项声明:TPS65300-Q1产品可以成为 TMS570产品中的 PMIC 替代产品、但我们无法使用样片电路或应用、我想在这方面寻求帮助。
非常感谢您的帮助、我希望得到您的反馈。