This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36015:设计输出电压高于28V

Guru**** 2814465 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54610, LMR36015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471344/lmr36015-design-output-voltage-above-28-v

器件型号:LMR36015
主题中讨论的其他器件:TPS54610

工具与软件:

你(们)好

我们 在  具有48V 输入和40V 输出的应用中使用 TPS54610。

对于新的 应用、我们需要相同的功能。 TI 指出"可提供此产品的更新版本"并指我们想要使用的 LMR36015。

比较 TPS54610和 LMR36015的最大输出电压、声明为58V 和57V

但在尝试使用 LMR36015创建新设计时、我无法创建输出电压高于28V 的设计

这是否是 WEBench 设计器的问题、或者不建议在输出电压高于28V 的情况下运行 LMR36015?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    这通常是 Webench 设计器的一个限制因素、这是因为提供给团队开发模型的 BOM 和数据。 因此、生成原理图可能存在此类限制、但我认为应该可以管理。  

    谢谢!

    Richard