工具与软件:
你(们)好
数据表中包含以下段落。
7.3.4.1接地短路和过载检测
当开关打开时、接地短路或过载情况会导致过流。 触发过流、就会关闭器件
内部或外部电流限制阈值、报告故障情况。 最大数据速率
来防止过流。 如果未采取任何措施、器件将发热。 设置热关断
电流限制为 IILIM (TSD)、可将功率 FET 上的功率应力保持在最低水平。 器件的地址
故障条件消失后自动恢复。
这里的故障恢复时间是多少?
当 I 对 Vout 和地短路时、FLT 引脚按预期变为低电平、但即使短路消除、也无法恢复。
为什么会这样呢?
此致
Sooraj P