This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27S100:即使在短路消除后、FLT 引脚也会锁存。

Guru**** 2496655 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS27S100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469536/tps27s100-flt-pin-latching-even-after-short-circuit-removed

器件型号:TPS27S100

工具与软件:

你(们)好

数据表中包含以下段落。

7.3.4.1接地短路和过载检测

当开关打开时、接地短路或过载情况会导致过流。 触发过流、就会关闭器件
内部或外部电流限制阈值、报告故障情况。 最大数据速率
来防止过流。 如果未采取任何措施、器件将发热。 设置热关断
电流限制为 IILIM (TSD)、可将功率 FET 上的功率应力保持在最低水平。 器件的地址
故障条件消失后自动恢复。

这里的故障恢复时间是多少?

当 I 对 Vout 和地短路时、FLT 引脚按预期变为低电平、但即使短路消除、也无法恢复。  

为什么会这样呢?

此致  

Sooraj P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sooraj:

    我们不能保证故障恢复时间。  自动恢复取决于器件的温度以及故障是否已消除。  器件的温度可能不足以进行自动恢复。 您还可以尝试切换 EN 引脚、查看输出是否在没有故障情况的情况下恢复开启。 请参阅以下内容。

    谢谢!

    Rishika Patel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的答复。  

    在正常条件(无任何故障)下、FLT 引脚将提供的电压是多少、我得到的电压为4.5伏。

    此外、我是否可以通过某种方法来调整电路、从而禁用开路负载保护?

    此致

    Sooraj P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sooraj:

     FLT 引脚上的最大建议电压为5V、因为它在正常情况下被拉高、在发生故障时被拉低。 如果您正在使用 EVM 或外部电源、则 FAULT 引脚可由 LDO 上拉至5V。  

    由于开路负载保护是诊断的一部分、因此禁用它的唯一方法是关闭 DIAG_EN 引脚、这将消除所有保护(有关所有这些功能、请参阅下面的故障表)。  

    谢谢!

    Rishika Patel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你, Rishika,你的答复  

    您能向我推荐一款具有与 tps27s100相同电气规格、通过电阻器可调节外部电流限制且带有(电源正常指示)的器件吗?

    仅在过载/短路事件期间提供逻辑低电平信号。

    此致

    Sooraj P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sooraj:

    TPS27S100通过外部电阻器提供电流限制功能。 您的意思是您根本不希望进行开路负载检测、还是除了过载/短路之外不希望有任何其他保护?

    谢谢!

    Rishika Patel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rishika

    是的、我正在寻找一个在发生短路时提供逻辑低电平信号的部件。 和 电流限制功能的外部电阻器来配置电流检测功能。  我们不需要开路负载保护、因为我们的客户可能会使通道处于断开状态。  

    我的现有 IC 具有电源正常功能、发生短路时、我将通过电源正常引脚获得低电平信号。 我正在寻找这样的东西

    此致

    Sooraj P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sooraj:

    很抱歉混淆、禁用诊断将导致不报告故障。 电流限制和热关断/热摆幅仍将有效。 您可以使用 TPS27S100器件的 B 版本、并确保不要在输出端与电源之间连接外部上拉电阻、从而使关断状态开路负载检测不可用。 在导通状态期间、用户判断是否存在开路负载情况。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢!

    Rishika Patel