Thread 中讨论的其他器件: BQ25792、 BQ25730
工具与软件:
您好!
我正在围绕 BQ25798设计一个 UPS、但它已缺货、TI 是否提供任何类似的 IC?
谢谢。此致
Vaibhav
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Vaibhav、
更令人怀疑的是、BQ25792与 BQ25798非常相似、唯一的区别是备用电源模式。 但是、我是否可以在输入源断开时使用 bq25792的 OTG 功能来执行快速切换?
因此它可模拟 bq25798的功能。
备用模式和 OTG 模式不同。 备用模式是一种简单的 OTG 模式、在输入功率下降时自动开启、并将 OTG 输出提供回 PMID 引脚而不是 VBUS 引脚。 因此、它将取决于您的负载所处的位置。


此致、
Christian。
您好、Vailbhav、
[报价 userid="628115" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1464552/bq25798-substitute/5639299 #5639299"]好的、BQ25798有一条通向 PMID 的路径、但在 BQ25792中是否相同?
原因 BQ25798在没有 VBUS 的情况下可以为 PMID 供电、但 BQ25792是否也可以执行相同的操作?
[报价]是的、 我确认了您可以在 OTG 模式下支持 PMID 或 VBUS 上的负载。 备用 充电器会自动将转换器的工作方向更改为反向/OTG/供电(从正向/充电/受电)、以便电池可以在 PMID 上提供稳定的电压。 如果您可以在移除适配器后手动打开 OTG 模式、则 BQ25792将正常工作。
此致、
Christian。
您好、Vailbhav、
在我的应用程序中、我需要在几毫秒内切换
那么、我强烈建议将 BQ25798与备用模式配合使用。 OTG 不用于快速切换。
在 OTG 中、必须等待 VBUS 降至 VBUS_UVLO 以下、然后发送命令以启用 OTG、然后等待转换器启动(大约5ms)。
此致、
Christian。