This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:替换

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, BQ25792, BQ25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1464552/bq25798-substitute

器件型号:BQ25798
Thread 中讨论的其他器件: BQ25792BQ25730

工具与软件:

您好!  

我正在围绕 BQ25798设计一个 UPS、但它已缺货、TI 是否提供任何类似的 IC?

谢谢。此致

Vaibhav                               

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vaibhav。

    您的设计是否需要取出电池?

    我们的 BQ25792与 BQ25798非常相似、但 BQ25792是为智能手机等嵌入式应用而设计的。  在电池移除时、792 BAT、然后 SYS 引脚达到 OVP、然后关闭转换器30ms。  SYS 上的任何负载都会使 SYS 崩溃。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在选择 BQ25798之前、我也看过了 BQ25792、唯一缺少的功能是快速备份模式、我在设计中需要该功能、我发现的另一个替代方案是 bq25730、它具有 MOSFET 驱动选项、因此我必须使用外部 MOSFET、这会使我的设计复杂化、并且它也不具有快速备份模式。

    最好阐明 BQ25792也可以提供快速备份模式功能。

    谢谢

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vaibhav、

    我昨天检查过、BQ25798已缺货、但今天又恢复了库存。

    您能否确认是否能够订购这些产品?

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它们有库存、但我希望从其他来源订购。

    再有一点怀疑、BQ25792与 BQ25798几乎相似、唯一的区别是备用电源模式。 但是、我是否可以在输入源断开时使用 bq25792的 OTG 功能来执行快速切换?
    因此、它可以模拟 bq25798的功能。

    谢谢

    Vaibhav   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vaibhav、

    更令人怀疑的是、BQ25792与 BQ25798非常相似、唯一的区别是备用电源模式。 但是、我是否可以在输入源断开时使用 bq25792的 OTG 功能来执行快速切换?
    因此它可模拟 bq25798的功能。

    备用模式和 OTG 模式不同。  备用模式是一种简单的 OTG 模式、在输入功率下降时自动开启、并将 OTG 输出提供回 PMID 引脚而不是 VBUS 引脚。 因此、它将取决于您的负载所处的位置。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、BQ25798有一条通向 PMID 的路径、但在 BQ25792中是否相同?

    原因 BQ25798在没有 VBUS 的情况下可以为 PMID 供电、但 BQ25792是否也可以执行相同的操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vaibhav、

    我将在星期三提供 EOD 的反馈。

    此致、

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vailbhav、

    [报价 userid="628115" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1464552/bq25798-substitute/5639299 #5639299"]

    好的、BQ25798有一条通向 PMID 的路径、但在 BQ25792中是否相同?

    原因 BQ25798在没有 VBUS 的情况下可以为 PMID 供电、但 BQ25792是否也可以执行相同的操作?

    [报价]

    是的、 我确认了您可以在 OTG 模式下支持 PMID 或 VBUS 上的负载。 备用 充电器会自动将转换器的工作方向更改为反向/OTG/供电(从正向/充电/受电)、以便电池可以在 PMID 上提供稳定的电压。 如果您可以在移除适配器后手动打开 OTG 模式、则 BQ25792将正常工作。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。
    模式切换需要多长时间? 因为在我的应用中、我需要在几毫秒内进行开关

    此致

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vailbhav、

    在我的应用程序中、我需要在几毫秒内切换

    那么、我强烈建议将 BQ25798与备用模式配合使用。 OTG 不用于快速切换。  

    在 OTG 中、必须等待 VBUS 降至 VBUS_UVLO 以下、然后发送命令以启用 OTG、然后等待转换器启动(大约5ms)。

    此致、

    Christian。