This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM66200:使用 VIN1时具有高温、类似于 VIN2

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2116, TPS2117, LM66200, LMR51430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1466648/lm66200-high-temperature-with-vin1-similar-to-vin2

器件型号:LM66200
主题中讨论的其他器件: LMR51430、TPS2116、TPS2117

工具与软件:

你好

我有一个设计、其中使用 LM66200控制系统电压是来自 USB 连接器的5V 还是来自5V ( LMR51430X 的输出)。 展位输入有效时、似乎工作了一段时间(分钟)、但一段时间后、芯片开始发热(80ºC μ s)、器件功耗大约增加(为 LMR51430X 供电的12V 输入端的40mA)。

该电路非常"基本":

然后(+5V)传递另一个 LMR66200、该 LMR66200从+5V 或超级电容器控制系统电源。

第二个芯片(U23)似乎工作正常。

这是 VIN1和 VIN2造成的问题吗?VIN1和 VIN2距离过近?

第一次尝试时、LMR51430的输出电压设置为5.04V、这非常接近 USB (5.02~5.11)值、我已将 LMR51430X 的输出电压增加到5.19V、但同样的情况发生在几分钟后、展位输入有效、使得芯片开始发热且需要一些额外的电流消耗。

展位电压彼此非常接近是否存在这种问题? 是否应该对这个函数使用其他方法(特别是 U24)。

谢谢 你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请让我检查一下、然后再回来。  

    此致  

    Kunal Goel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    是否有任何有关此问题的反馈?

    我做了更多的测试、在针对 U24进行以下修改后似乎更加稳定:

    -在信号"+5V_DCDC"上添加了1K 下拉电阻

    -将"+5V_DCDC"的电压增加到5.24V

    -在"+5V_USB"行添加了一个22uF 电容器(最初只有大约2uF )

    -在输出"+5V"上增加了一个额外的22uF 电容器(原来有1uF"关闭"+ 10uF"远")  

    它看起来更稳定、目前进行这些修改的原型似乎运转正常、但是目前对电路不太自信。

       为此、处于优先级模式的 TPS2116或 TPS2117是否是更可取的做法? 在本例中、我希望"+5V_DCDC"始终优先于"+5V_USB"、即使"+5V_USB"比内部"+5V_DCDC"电压更轻也是如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Artur、

    真的很抱歉耽误你的时间。

    我想以前的器件是在电源之间切换的。

    我觉得、由于你想要优先考虑、你应该考虑使用 TPS2116或 TPS2117。

    此致

    Kunal Goel