Other Parts Discussed in Thread: TPS2116, TPS2117, LM66200, LMR51430
主题中讨论的其他器件: LMR51430、TPS2116、TPS2117
工具与软件:
你好
我有一个设计、其中使用 LM66200控制系统电压是来自 USB 连接器的5V 还是来自5V ( LMR51430X 的输出)。 展位输入有效时、似乎工作了一段时间(分钟)、但一段时间后、芯片开始发热(80ºC μ s)、器件功耗大约增加(为 LMR51430X 供电的12V 输入端的40mA)。
该电路非常"基本":

然后(+5V)传递另一个 LMR66200、该 LMR66200从+5V 或超级电容器控制系统电源。

第二个芯片(U23)似乎工作正常。
这是 VIN1和 VIN2造成的问题吗?VIN1和 VIN2距离过近?
第一次尝试时、LMR51430的输出电压设置为5.04V、这非常接近 USB (5.02~5.11)值、我已将 LMR51430X 的输出电压增加到5.19V、但同样的情况发生在几分钟后、展位输入有效、使得芯片开始发热且需要一些额外的电流消耗。
展位电压彼此非常接近是否存在这种问题? 是否应该对这个函数使用其他方法(特别是 U24)。
谢谢 你