This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2521:电子保险丝

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1466435/tps2521-efuse

器件型号:TPS2521

工具与软件:

嗨、团队:

客户计划在其项目中使用 TPS25210A。  

输入端以保护系统。 Type C 的工作电压为5V。 有关更详细的应用背景、请参阅以下内容。

https://e2e.ti.com/members/5039508/activities 

他们希望检查进行8/20us 浪涌测试时的行为。 即使它们在输入端是 TVS、但浪涌电压也可能会达到 TVS 钳位电压。

例如、我们的 EVM 使用 SMBJ16CA 作为钳位 TVS、其钳位电压最大为26V 客户在浪涌测试期间使 TPS25210的最大输出电压漂移多少?

TPS25210输出为其系统电压、请求小于~6V、如果输出电压高于6V、它们可能需要采取其他措施以防止浪涌测试期间造成损坏。

您能帮助分享浪涌测试期间 TPS25210性能的波形吗?

谢谢、此致、

会的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们没有请求的波形。 OVC 钳制 Vout 的典型时间为5us。 图7-38和7-39显示了 OVC 作用于防止电压超过3.8V 和5.7V (基于 OVCSEL 值)的波形。 我希望这对您有所帮助。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    感谢您的反馈。

    与客户核实后、似乎仍无法给出答案、在浪涌测试期间 TPS2521输出的最大输出电压是多少?

    您能帮助进一步检查这一点吗? 任何测试或仿真都不可能满足您的需求?

    谢谢、此致、

    会的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如前所述、我将通过 EOD 提供瞬态测试结果来与您联系。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我使用会产生大量瞬态的输入热插拔进行了一些测试。 我未修改 EVM 上的任何内容、因此 TVS 仍然存在。

    (这显示了12V 热插拔的启动波形)                    (放大图)

    (20V 热插拔时为热插拔)最大 Vin 为26V、由 TVS 二极管钳位。

    执行此测试后不会对器件造成损坏。

    此致、
    Arush