This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62813-Q1:输出电容器

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62813-Q1, TPS62810EVM-015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1470603/tps62813-q1-output-capacitor

器件型号:TPS62813-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS62810EVM-015

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我有一个关于 TPS62813-Q1的输出电容器的问题。
TPS6281x-Q1数据表(https://www.ti.com/lit/ds/slvsdu1j/slvsdu1j.pdf)显示了一个与我们的预期电路非常相似的示例原理图(请参阅第9页的第8.1节)。

使用连接到 COMP/FSET 引脚的8.06 kΩ 电阻器将开关频率设置为2.25 MHz。
输出电容器组包括两个22 µF、10V Murata GCM31CR71A226KE02L 电容器和一个10 µF、6.3V Murata GCM188D70J106ME36电容器。

有关电容器规格、请访问 Murata 网站(https://www.murata.com/en-eu/products/productdetail?partno=GCM31CR71A226KE02%23)。

如果开关频率超过电容器的自谐振频率(由等效串联电容、ESR 和 ESL 决定)、则电容器的主要行为会从电容变为电感。

请参阅 Murata GCM188D70J106ME36数据表(https://www.murata.com/en-eu/products/productdetail?partno=GCM188D70J106ME36%23)


GCM188D70J106ME36的谐振频率为:About 2 MHz
谐振频率和开关频率大致相同。

TPS62810EVM-015评估模块(https://www.ti.com/lit/ug/slvubg0a/slvubg0a.pdf)利用两个22 µF Murata GCM31CR71A226KE02L 电容器、如前所述。

由于输出电容器在开关频率下具有电感行为、因此它们如何有效抑制输出纹波? 这些电容器是否合适、或者我们是否应该选择谐振频率高于10 MHz 的电容器?

我期待您的答复。

此致、
Attila

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Attila:

    当您并行使用多个电容器时,它会在某种程度上使阻抗曲线变平,因此将不会有 ESL 行为。

    但是、如果您想滤除开关频率噪声、最好选择 SRF 高于器件开关频率的电容器。

    谢谢!

    法尔海恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Farheen:

    感谢您的快速响应。

    您能帮助我计算并联电容器的自谐振频率吗? 我想知道如何为多个相同的电容器和多个不同的电容器执行此操作。

    感谢您的帮助、

    Attila

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Attila:

    最好的方法是对它进行仿真。 我希望这个链接可以帮助您。

    https://youtu.be/QpWPTolhfEo

    由于您有电容器模型以及 ESR 和 ESL、因此请确保下载完整的电容器模型并将它们并联、然后对阻抗进行仿真。

    谢谢!

    法尔海恩