主题中讨论的其他器件: TPS62810EVM-015
工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
我有一个关于 TPS62813-Q1的输出电容器的问题。
TPS6281x-Q1数据表(https://www.ti.com/lit/ds/slvsdu1j/slvsdu1j.pdf)显示了一个与我们的预期电路非常相似的示例原理图(请参阅第9页的第8.1节)。
使用连接到 COMP/FSET 引脚的8.06 kΩ 电阻器将开关频率设置为2.25 MHz。
输出电容器组包括两个22 µF、10V Murata GCM31CR71A226KE02L 电容器和一个10 µF、6.3V Murata GCM188D70J106ME36电容器。
有关电容器规格、请访问 Murata 网站(https://www.murata.com/en-eu/products/productdetail?partno=GCM31CR71A226KE02%23)。

如果开关频率超过电容器的自谐振频率(由等效串联电容、ESR 和 ESL 决定)、则电容器的主要行为会从电容变为电感。
请参阅 Murata GCM188D70J106ME36数据表(https://www.murata.com/en-eu/products/productdetail?partno=GCM188D70J106ME36%23)

GCM188D70J106ME36的谐振频率为:About 2 MHz
谐振频率和开关频率大致相同。
TPS62810EVM-015评估模块(https://www.ti.com/lit/ug/slvubg0a/slvubg0a.pdf)利用两个22 µF Murata GCM31CR71A226KE02L 电容器、如前所述。
由于输出电容器在开关频率下具有电感行为、因此它们如何有效抑制输出纹波? 这些电容器是否合适、或者我们是否应该选择谐振频率高于10 MHz 的电容器?
我期待您的答复。
此致、
Attila