This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400:EV2400 -无法通过 USB 与计算机通信

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50EVM-561, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469001/ev2400-ev2400---no-communication-with-computer-via-usb

器件型号:EV2400
Thread 中讨论的其他器件: BQ40Z50EVM-561

工具与软件:

大家好、

我直接从 TI 网站购买了用于监测计和连接板 EV2400的 BQ40z50EVM-561评估套件。

我按照说明将 EV2400连接到计算机、下载 BQ-Studio (版本1.3.127)、并将 PC Win11和 Win 10一起使用、然后将 EV2400仅连接到 USB。

在这两种情况下、都是这样的:

似乎该主板无法被 Windows (两种版本)识别。

然后、 我尝试在 E2E 论坛上获得支持阅读博文、尤其是:

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1131788/ev2400-device-not-recognized-on-windows-11---incorrect-usb-vid-pid

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1322418/ev2400-ev2400

由于在首次将 EV2400连接到 PC 时(无 LED 亮起)、I 短接了跳线 JP7并尝试从命令提示符上传固件版本0.18、因此收到以下消息:

我尝试了几次更换电脑(所有 Win 11)和 USB 但没有机会。

然后我用 Win 10更改了 PC 并尝试相同的过程来上传固件。 在这种情况下:

在本例中、我尝试使用几台 Win 10 PC 和不同的 USB 电缆。

此时、新的操作是上传固件版本0.28和固件版本0.32、但在两种操作系统(WIN 11和 WIN 10)中、我都收到消息:

其他用户解决了 Win 10 PC 上的通信问题、但在本例中、电路板上的 MCU 似乎有不同的问题。

我不知道如何使 EV2400正常工作。 我想我这边再也不可能采取行动了。

如何解决该问题?

有人能帮我吗?

由于这是第一次启动时的行为(自首次连接到 PC 后电路板未通信)、我是否可以假设这是有缺陷的器件、并要求更换?

感谢您的帮助。

BR、

D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我只想确认、当您首次将 EV2400插入计算机时、没有看到任何 LED 亮起。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    感谢您的回答。

    很抱歉、我 错了、我再次与同事核实、我可以确认我们第一次将 EV2400插入计算机时、LED 指示灯亮起。

    由于 USB 通信问题、我们未能将任何固件上传到电路板。

    谢谢你。

    此致、

    Davide

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davide、

    感谢您确认、插入 EV2400时、是否使用出现在您所用 PC 的设备管理器中的设备?

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    感谢您的答复。

     计算机的设备管理器无法识别和检测到 EV2400、因此该电路板不会出现在器件列表中。

    此外、我尝试了不同的 PC、但在所有情况下、设备未出现在设备管理器中、无论是在 Win 10 PC 还是在 Win 11 PC 中。

    感谢您的支持。

    此致、

    Davide

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davide、

    由于计算机未检测到 EV2400、因此 EV2400似乎有缺陷。 我建议将其发回并购买一个新的。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    感谢您的回答。

    您的建议我很清楚、但我想知道是否可以使用 EV2400板上的 JTAG 连接器、并通过合适的程序员以这种方式上传 MCU 的固件。 当然、您应该提供 bin/hex 文件。

    您认为这是可能的吗?

    感谢您的支持

    此致

    Davide

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davide、

    很遗憾、我不确定这是否可行、因为某些功能仅限于我们的客户。 尽管如此、我无法提供 bin/hex 文件。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    谢谢你。 我很清楚、我将遵循您的建议。

    感谢您的支持。

    此致、

    Davide