Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50EVM-561, EV2400
Thread 中讨论的其他器件: BQ40Z50EVM-561
工具与软件:
大家好、
我直接从 TI 网站购买了用于监测计和连接板 EV2400的 BQ40z50EVM-561评估套件。
我按照说明将 EV2400连接到计算机、下载 BQ-Studio (版本1.3.127)、并将 PC Win11和 Win 10一起使用、然后将 EV2400仅连接到 USB。
在这两种情况下、都是这样的:

似乎该主板无法被 Windows (两种版本)识别。
然后、 我尝试在 E2E 论坛上获得支持阅读博文、尤其是:
由于在首次将 EV2400连接到 PC 时(无 LED 亮起)、I 短接了跳线 JP7并尝试从命令提示符上传固件版本0.18、因此收到以下消息:

我尝试了几次更换电脑(所有 Win 11)和 USB 但没有机会。
然后我用 Win 10更改了 PC 并尝试相同的过程来上传固件。 在这种情况下:

在本例中、我尝试使用几台 Win 10 PC 和不同的 USB 电缆。
此时、新的操作是上传固件版本0.28和固件版本0.32、但在两种操作系统(WIN 11和 WIN 10)中、我都收到消息:

其他用户解决了 Win 10 PC 上的通信问题、但在本例中、电路板上的 MCU 似乎有不同的问题。
我不知道如何使 EV2400正常工作。 我想我这边再也不可能采取行动了。
如何解决该问题?
有人能帮我吗?
由于这是第一次启动时的行为(自首次连接到 PC 后电路板未通信)、我是否可以假设这是有缺陷的器件、并要求更换?
感谢您的帮助。
BR、
D.