工具与软件:
我们目前正在使用应用报告"采用 TPS61391的高精度负电压 APD 电源设计"中概述的设计。 如报告中所述、我们测量的纹波为20mV。 不过、我们的要求是将纹波降至2mV 以下。 我们可以采取哪些措施来实现这一降低?
如果建议使用滤波器、我们应该考虑哪种设计?
如果推荐使用 LDO、您会建议使用哪种 IC 和设计?
提前感谢您的帮助!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Danielb:
测得20mV Vout 纹波的详细工作条件是什么? 例如 Vin、Vout、L、器件型号 Cout 和 Iout?
您能向我发送输出电压纹波的波形吗? 最好放大波纹峰值附近的器件。
关于您的问题、我认为添加 Cout 或添加正常 LC 滤波器等方法可能很难实现 2mV 纹波、这个纹波非常小。 和 LDO。
对于 LDO 的器件型号、您可以咨询 LDO 团队的专家。
此致
Lei