请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS1210-Q1 Thread 中讨论的其他器件: TPS4812-Q1
工具与软件:
您好!
我想使用 MOSFET (Q1) VDS 对电池电源线进行电流检测。 是否可以使用具有2A 充电/放电电流的 TPS1210-Q1?
此致、
Nishie
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我想使用 MOSFET (Q1) VDS 对电池电源线进行电流检测。 是否可以使用具有2A 充电/放电电流的 TPS1210-Q1?
此致、
Nishie