This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1210-Q1:通过 MOSFET VDS 进行电流感应

Guru**** 2590160 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1210-Q1, TPS4812-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469448/tps1210-q1-current-sensing-by-mosfet-vds

器件型号:TPS1210-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TPS4812-Q1

工具与软件:

您好!

我想使用 MOSFET (Q1) VDS 对电池电源线进行电流检测。 是否可以使用具有2A 充电/放电电流的 TPS1210-Q1?

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:

    是的、您可以 、因为此器件具有双栅极驱动、允许充电和放电应用、但没有反向电流保护(TPS4812-Q1提供此保护)。

    谢谢!

    Rishika Patel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rishika-San:

    感谢您的支持。

    您能否确认我的理解是否正确?

    1. TPS1210-Q1可以通过 MOSFET VDS 检测电池的放电电流、但没有反向放电电流保护。

    2. TPS4812-Q1可以通过 MOSFET VDS 检测电池的放电电流。 并且具有反向放电电电流保护功能。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:

    是的、您对2的理解是正确的。 1:虽然器件会允许电流反向流动、但在技术上无法检测到 、并且也不会响应、这会给系统带来风险;此外、对于任何不在规定范围内的负电压、建议使用 TVS 二极管来保护系统。

    谢谢!

    Rishika Patel