Other Parts Discussed in Thread: UCC28782, LMG3616, LMG3622
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMG3622 主题中讨论的其他器件:UCC28782、 LMG3616、
工具与软件:
您好!
我是负责 TI 产品的经销商的 FAE、收到了客户的以下问询。
我的客户将 UCC28782与 LMG3622和 LMG3616配合使用。
LMG3622是主开关、LMG3616用于有源钳位。
但是、电路板面积很小、两个 GaN FET 都会产生热量。
由于预计不会从 GaN FET 底部散发热量、因此我希望使用导热树脂将热量从顶部散发到散热器中。
我想选择导热树脂的热阻(厚度和材料)、所以请告诉我两个 GaN FET 的 RθJC (顶部)。
此致、