请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS746-Q1 主题: TPS764中讨论的其他器件
工具与软件:
您好!
TPS746-Q1具有许多选项、但数据表未说明如何订购正确的器件型号。
例如:TPS74650PQWDRBRQ1
我想这是由于 TPS764之后的50产生的5V 固定输出。
由于具有 DRB、因此为 VSON
采用 Q1汽车类封装
但我不知道它是 PGOOD 的推挽输出还是集电极开路输出。
您能否在数据表中添加明确的说明、以便在器件型号中找到电压或它是可调节电压还是输出类型。
具体而言、我想选择具有以下特性的器件型号:
- 5V 固定输出
- VSON 8引脚
- PG 开路集电极
- 汽车
注意:互联网和数据表上的选择表无法找到正确的器件型号。 以下链接:
- https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps746-q1.pdf?ts = 1738838057381&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252Fes-mx%252FTPS746-Q1
- https://www.ti.com/product/es-mx/TPS746-Q1#params
谢谢。
德语。