This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS746-Q1:器件型号说明

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS746-Q1, TPS764

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1470855/tps746-q1-part-number-explanation

器件型号:TPS746-Q1
主题: TPS764中讨论的其他器件

工具与软件:

您好!

TPS746-Q1具有许多选项、但数据表未说明如何订购正确的器件型号。

例如:TPS74650PQWDRBRQ1

我想这是由于 TPS764之后的50产生的5V 固定输出。
由于具有 DRB、因此为 VSON
采用 Q1汽车类封装
但我不知道它是 PGOOD 的推挽输出还是集电极开路输出。

您能否在数据表中添加明确的说明、以便在器件型号中找到电压或它是可调节电压还是输出类型。

具体而言、我想选择具有以下特性的器件型号:

  • 5V 固定输出
  • VSON 8引脚
  • PG 开路集电极
  • 汽车

注意:互联网和数据表上的选择表无法找到正确的器件型号。 以下链接:

谢谢。
德语。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、德语:

    请参阅数据表中的命名规则表。 我们的所有数据表都提供了这些表格。

    您提到的可订购器件确实适用于5V 输出、具有150us 延迟的开漏 PG 输出、具有可湿性侧面、符合 AEC-Q100标准、并采用 VSON (DRB)封装。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、抱歉。
    由于某种原因、我漏掉了数据表的该部分。 最糟糕的是、我在编写前至少花了45分钟查看产品说明书和网页。

    此致、
    德语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    德语、

    它发生在我们最好的。 现在您知道了!

    此致!

    Nick