This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24725A:充电器无法启动

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1464714/bq24725a-charger-can-not-start-up

器件型号:BQ24725A

工具与软件:

尊敬的 TI 团队和专家:

我使用器件 BQ24715A 设计充电器器件、启动系统时遇到问题。

当我将12V 输入(在+12V_OUT 处)插入充电器启动时。

如果输出没有负载、充电器正常开启

如果输出具有负载(例如+SYS_IN 处为0.7A)、则充电器无法启用。 输入电源开关 CV 至 CC。

注:NetName +12V_out 在输入端、 抱歉因为名称冲突、在这个充电器块之前、我是在使用滤波器块、所以网络名称是+12V_OUT

请查看并帮我找到根本原因。

非常感谢和最好的尊重。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Doan、您好!

    这与以下代码相同: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1464443/bq24725a-charger-off-when-apply-load-immediately

    我将帮助回答该问题。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    上面的链接不能解决我的问题。 它解释的问题与我的电路板相同。

    我想知道如何解决此问题、帮助充电器在插入12V 输入且输出端具有负载时立即启动。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dong:

    如果添加10欧姆 VCC 限流电阻器、您会看到任何变化吗?

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,克里斯蒂安·莫耶,  

    我试过、但看不到任何变化。

    我认为它关系到充电器控制器的启动条件。 启动时、它将检查输出端的负载条件、如果负载高于一个阈值、它将关闭充电器。

    但是,我不知道,以上是我的猜测。

    请给我一些关于这个问题的建议。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Doan、您好!

    [报价 userid="639269" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1464714/bq24725a-charger-can-not-start-up/5644017 #5644017"]我认为这与充电器控制器的启动条件有关。 启动时、它将检查输出端的负载条件、如果负载高于一个阈值、它将关闭充电器。[/QUOT]

    我在使用 EVM 时没有看到此问题。

    当器件无法充电时、您能否提供寄存器值?  

    此致、

    Christian。