工具与软件:
尊敬的 TI 团队和专家:
我使用器件 BQ24715A 设计充电器器件、启动系统时遇到问题。
当我将12V 输入(在+12V_OUT 处)插入充电器启动时。
如果输出没有负载、充电器正常开启
如果输出具有负载(例如+SYS_IN 处为0.7A)、则充电器无法启用。 输入电源开关 CV 至 CC。
注:NetName +12V_out 在输入端、 抱歉因为名称冲突、在这个充电器块之前、我是在使用滤波器块、所以网络名称是+12V_OUT

请查看并帮我找到根本原因。
非常感谢和最好的尊重。