Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO、
工具与软件:
我有一个基于 Panasonic NCR18650BF 的电池组。 电池组有四节并联电池。
对 R2固件进行编程以确保加载所有出厂默认值后、使用 bqstudio 进行以下设置:
- 编程的 ChemID = 2039
- 经校准的电流、电压和温度。 校准后、我使用 DMM 验证了所有读数(包括温度)。
- 设置以下数据存储器参数:
Design Capacity mAh 13400 Design Capacity cWh 4824. Design Voltage 3600 充电终止收尾电流 120 Dsg Current Threshold 2. CHG 电流阈值 25. 停止电流 1. 项电压 2675 温度启用 1.
我使用替代方法进行初始放电
| 将电池放电至电量耗尽(替代方法): 在开始此初始放电之前、另一种方法是确保其处于禁用状态。 如果制造状态寄存器的 GAUGE_EN 标志被禁用、则会将其清除。 如果设置了 GAUGE_EN 标志、请通过发送命令0x21或点击命令窗口中的 GAUGE_EN 按钮将其清除。 这与早期电量监测计不同的是、它启用命令可以打开和关闭。 在早期的电量监测计中、一旦启用该功能、就无法通过命令禁用该功能。 禁用 Impedance Track 可以防止在该初始放电期间发生电阻更新。 |
|||||
| 1. | 将 E36731A 功能设置为加载。 | ||||
| 2. | 将 E36731A 负载电流设置为2.68A (C/5)。 | ||||
| 3. | 启用 E36731A 负载(ON 按钮亮起) | ||||
| 4. | 等待电池达到 Term Voltage。 | ||||
| 5. | 禁用 E36731A 负载("ON"按钮未亮起)并断开电源引线。 | ||||
| 静置至少5小时(替代方法): 如果使用了禁用它的替代方法、则应在5小时等待时间之后发送 IT enable 命令。 这会强制进行 OCV 测量、并且由于电芯充分休息、因此该 OCV 值符合 QMax 更新的条件。 |
|||||
| 1. | 等待5小时。 直到放电的电池稳定下来。 | ||||
| 2. | 点击寄存器选项卡中的"Start Log"。 在文件菜单-->窗口-->首选项-->寄存器-->扫描/日志间隔(ms)--> 4000中设置间隔 | ||||
| 3. | 点击"Data Memory"选项卡中的"Auto Export"。 在文件菜单-->窗口-->首选项-->数据存储器-->自动导出间隔(ms)--> 600000中设置间隔 | ||||
| 4. | 发出命令 GAUGE_EN、直到 GAUGE_EN ="1"且 QEN ="1" (在学习周期的剩余时间内不要更改 GAUGE_EN 状态) | ||||
| 5. | 发出命令复位 | ||||
| 6. | 更新状态现在应为0x04 (IT 已启用)且 VOK ="0"、而 RDIS ="1" | ||||
| 7. | 等待 IT 状态寄存器 RDIS ="0"突出显示为绿色 | ||||
| 8. | 等待 IT 状态寄存器 VOK ="0"突出显示为绿色 | ||||
| 9. | 等待 IT 状态寄存器 REST ="1"突出显示为绿色 | ||||
| 将电池充满电 •建议使用典型的 C/2充电速率;但是、充电速率无关紧要。 •确保在充电开始之前已在此时启用(应设置制造状态()寄存器中的[Gauge_EN]位)。 |
|||||
| 1. | 将 E36731A 功能设置为电源。 | ||||
| 2. | 将 E36731A 电流限值设为2.68A (C/5)。 | ||||
| 3. | 将 E36731A 电压设置为4.2V。 | ||||
| 4. | 启用 E36731A 输出(ON 按钮亮起) | ||||
| 5. | 充电开始时、IT 状态寄存器中的 VOK 位会自动置位。 | ||||
| 6. | 充电结束时、应自动设置电池状态寄存器中的 FC 位。 如果是的话 如果未设置、则未正确检测到充满电、并且学习周期失败。 更正 充电条件或相关的 DataFlash 设置、以确保设置[FC]位、然后从重试 起步阶段。 |
||||
FC 位从未设置。 我在70mA 附近达到收尾后放弃了。
我已经附加了寄存器日志和数据存储器自动导出数据。
我是否忘记设置了参数、或者我是否混乱了应用手册中列出的其中一个参数: SLUA903?
e2e.ti.com/.../LearningCycle_5F00_BatteryPN_5F00_LC_2D00_18650BF_2D00_4P34_2D00_V2_5F00_02032025.zip