This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R2:学习周期在充电模式期间不会设置 FC 标志

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ27Z561-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469399/bq27z561-r2-learning-cycle-does-not-set-fc-flag-during-charge-mode

器件型号:BQ27Z561-R2
Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO

工具与软件:

我有一个基于 Panasonic NCR18650BF 的电池组。 电池组有四节并联电池。

对 R2固件进行编程以确保加载所有出厂默认值后、使用 bqstudio 进行以下设置:

  1. 编程的 ChemID = 2039
  2. 经校准的电流、电压和温度。 校准后、我使用 DMM 验证了所有读数(包括温度)。
  3. 设置以下数据存储器参数:
    Design Capacity mAh 13400
    Design Capacity cWh 4824.
    Design Voltage 3600
    充电终止收尾电流 120
    Dsg Current Threshold 2.
    CHG 电流阈值 25.
    停止电流 1.
    项电压 2675
    温度启用

    1.

 我使用替代方法进行初始放电

将电池放电至电量耗尽(替代方法):
在开始此初始放电之前、另一种方法是确保其处于禁用状态。 如果制造状态寄存器的 GAUGE_EN 标志被禁用、则会将其清除。 如果设置了 GAUGE_EN 标志、请通过发送命令0x21或点击命令窗口中的 GAUGE_EN 按钮将其清除。 这与早期电量监测计不同的是、它启用命令可以打开和关闭。 在早期的电量监测计中、一旦启用该功能、就无法通过命令禁用该功能。 禁用 Impedance Track 可以防止在该初始放电期间发生电阻更新。
1. 将 E36731A 功能设置为加载。
2. 将 E36731A 负载电流设置为2.68A (C/5)。
3. 启用 E36731A 负载(ON 按钮亮起)
4. 等待电池达到 Term Voltage。
5. 禁用 E36731A 负载("ON"按钮未亮起)并断开电源引线。
静置至少5小时(替代方法):
如果使用了禁用它的替代方法、则应在5小时等待时间之后发送 IT enable 命令。
这会强制进行 OCV 测量、并且由于电芯充分休息、因此该 OCV 值符合 QMax 更新的条件。
1. 等待5小时。 直到放电的电池稳定下来。
2. 点击寄存器选项卡中的"Start Log"。 在文件菜单-->窗口-->首选项-->寄存器-->扫描/日志间隔(ms)--> 4000中设置间隔
3. 点击"Data Memory"选项卡中的"Auto Export"。 在文件菜单-->窗口-->首选项-->数据存储器-->自动导出间隔(ms)--> 600000中设置间隔
4. 发出命令 GAUGE_EN、直到 GAUGE_EN ="1"且 QEN ="1" (在学习周期的剩余时间内不要更改 GAUGE_EN 状态)
5. 发出命令复位
6. 更新状态现在应为0x04 (IT 已启用)且 VOK ="0"、而 RDIS ="1"
7. 等待 IT 状态寄存器 RDIS ="0"突出显示为绿色
8. 等待 IT 状态寄存器 VOK ="0"突出显示为绿色
9. 等待 IT 状态寄存器 REST ="1"突出显示为绿色
将电池充满电
•建议使用典型的 C/2充电速率;但是、充电速率无关紧要。
•确保在充电开始之前已在此时启用(应设置制造状态()寄存器中的[Gauge_EN]位)。
1. 将 E36731A 功能设置为电源。
2. 将 E36731A 电流限值设为2.68A (C/5)。
3. 将 E36731A 电压设置为4.2V。
4. 启用 E36731A 输出(ON 按钮亮起)
5. 充电开始时、IT 状态寄存器中的 VOK 位会自动置位。
6. 充电结束时、应自动设置电池状态寄存器中的 FC 位。 如果是的话
如果未设置、则未正确检测到充满电、并且学习周期失败。 更正
充电条件或相关的 DataFlash 设置、以确保设置[FC]位、然后从重试
起步阶段。

FC 位从未设置。 我在70mA 附近达到收尾后放弃了。

我已经附加了寄存器日志和数据存储器自动导出数据。

我是否忘记设置了参数、或者我是否混乱了应用手册中列出的其中一个参数: SLUA903?

e2e.ti.com/.../LearningCycle_5F00_BatteryPN_5F00_LC_2D00_18650BF_2D00_4P34_2D00_V2_5F00_02032025.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您对我需要分析的所有数据的非常详细的回答。 您没有看到设置 FC 位的原因是未满足有效充电终止条件。  

    根据 Settings -> Configuration -> SOC Flag Config A、您已经配置了电量监测计、以便在满足有效的 Charge Termination 条件时、将设置 BatteryStatus[FC]位。  

    查看您提供的日志文件、未设置 FC 位的原因是未满足有效的充电终止条件。 您的充电项充电电压设置为4400mV、但在日志文件中、您只能充电至2198mV。 请确保您满足设备文档中提到的有效充电终止条件。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电池被充电至4.2V、并且在我放弃之前收尾电流达到70mA。 是什么导致 IC 只读2198mV。 仪表板报告4198mV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    抱歉、这是末尾的拼写错误、电量监测计报告的最大电压为4198mV。 未设置 FC 位的原因是未满足有效充电终止条件。 在这种情况下、您可以肯定地看到不满足电压条件(4198mV 远低于充电电压4400mV、因此不满足该条件)。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据存储器-->高级充电算法-->终止配置--> 充电终止电压

    我将更改充电项 Charging Voltage = 4190mV、然后重新运行该过程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要设置 FC、是否需要对4.2V 的充电电压进行以下更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您必须更改有效的充电终止电压。 标记为"FC"的另一节是指电压设置和清除阈值(如果已将 FC 位配置为在特定电压下设置和清除)。 我建议您查看 BQ27z561-R2 TRM、以分析可能导致设置 FC 位的不同机制。  

    同样、在当前配置下、根据是否满足有效的充电终止条件来设置 FC 位。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在开始学习周期之前添加了更多参数设置。 我能够完成学习周期并创建 Golden Image。  

    参数 电流
    化合物 ID 2039.
    Design Capacity mAh 13400
    QMax 电芯1 13400
    Design Capacity cWh 4824.
    Design Voltage 3600
    充电终止收尾电流 130
    充电项充电电压 4190
    Dsg Current Threshold 2.
    CHG 电流阈值 25.
    停止电流 1.
    项电压 2675
    温度启用 1.
    FD_SET 电压阈值 2800
    FD_clear 电压阈值 3000
    FC_SET 电压阈值 4190
    FC_Clear 电压阈值 4090
    TD_SET 电压阈值 2800
    TD_clear 电压阈值 3000
    TC_SET 电压阈值 4190
    TC_Clear Voltage Threshold 4090
    Low Temp Charging_Voltage 4200
    标准温度低 Charging_Voltage 4200
    标准温度高 Charging_Voltage 4200
    高温 Charging_Voltage 3900
    Rec 温度 Charging_Voltage 4200

    以下标准是否表明学习周期已完成?

    • Update Status = 0x06
    • IT 已启用
    • QMax 已更新
    • 更新了 Ra 表

    我检查了、并且满足了所有这些标准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是的、这意味着此操作成功。  

    此致、  

    Jonny。