Other Parts Discussed in Thread: TPS61391, LM337
主题中讨论的其他器件:TPS61391、
工具与软件:
我们目前正在使用应用报告"采用 TPS61391的高精度负电压 APD 电源设计"中概述的设计。 如报告中所述、我们测量的纹波为20mV。 不过、我们的要求是将纹波降至2mV 以下。 我们可以采取哪些措施来实现这一降低?
如果建议使用滤波器、我们应该考虑哪种设计?
如果建议使用 LDO、哪款 IC (可能是 LM337?) 您会建议采用什么设计?
Vin 为3.7V (电池)、Vout 范围为-20V 至-50V、负载是光学传感器(高阻抗)、Cout 为330nF、Iout 是峰值低于10 mA 的电流脉冲。
这是波形:

提前感谢您的帮助!