This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM337:负电压 APD 电源

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61391, LM337

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1470829/lm337-negative-voltage-apd-power-supply

器件型号:LM337
主题中讨论的其他器件:TPS61391

工具与软件:

我们目前正在使用应用报告"采用 TPS61391的高精度负电压 APD 电源设计"中概述的设计。 如报告中所述、我们测量的纹波为20mV。 不过、我们的要求是将纹波降至2mV 以下。 我们可以采取哪些措施来实现这一降低?

如果建议使用滤波器、我们应该考虑哪种设计?

如果建议使用 LDO、哪款 IC (可能是 LM337?) 您会建议采用什么设计?

Vin 为3.7V (电池)、Vout 范围为-20V 至-50V、负载是光学传感器(高阻抗)、Cout 为330nF、Iout 是峰值低于10 mA 的电流脉冲。

这是波形:

提前感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    您是否完全按原样使用此参考设计? 因此、如果您想使用 LDO 来滤除噪声、那么输入需要是-90V 的输出、因为您需要低至-50V? 如果是这种情况、LM337将无法正常工作。 如果您调整电容器比率以使电压接近-55V 以更大限度地减小余量、则该电容器可以在 LDO 在其额定值范围内运行时起作用。 但是、如果在电荷泵输出和电池之间使用 LM337、其自身可能无法满足您的噪声要求、因为典型的噪声规格为0.003%、而对于已经为1.5mV (rms)的-50V 输出、它仅在10Hz ~ 10kHz 频率范围内、而且还不包括由您已经看到的电荷泵通道产生的 LDO PSRR 衰减的噪声。 遗憾的是、我们唯一可以实现该目的的 LDO (暂时忽略噪声问题)是 LM337等浮动接地拓扑器件、但它们都很旧、且性能相对较低。 此外、通常情况下、当输出电压较高时、过去~10年内未产生的器件的噪声水平会较高、因为噪声会随着输出电压而增大。 综上所述、您可能需要使用 LM337等 LDO  及其输出滤波器来满足您的噪声规格要求。 我无法告诉您需要什么滤波器、因为您需要表征输出电压噪声频谱以了解大多数噪声处于哪些频率并滤除这些频率。  

    此致、

    Nick