This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548A20:根据 FP 设计 Cout 值

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469511/tps548a20-designing-cout-value-from-fp

器件型号:TPS548A20

工具与软件:

大家好!

在2π√Cout 时、我知道最好使 fp=1/μ F LC 接近 Vsw 的相应值。

根据表1、当 Vsw=600时、750kHz、fz 比低9kHz。

在2π√电感器和电容器时、应确保 fp=fz 且1/μ F lc=9kHz。

是这样吗?

我觉得对话在下面的线程是相似的。

(+) TPS548A20:输出电容范围-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

如果您能评论我的描述是否正确、我将不胜感激。

此致、

Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryusuke、

    本周将发布回复。

    谢谢!

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Calan:

    感谢您的答复。

    我期待您的答复。

    此致、

    Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryusuke:  

    所选的电感值应将纹波电流设置为最大输出电流的20-40%之间。  

    是的,为了获得最佳稳定性,输出电容应由 fp = fz = 1/(2pi sqrt (LC))和 fz 确定,具体取决于开关频率。  

    此致!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的答复。

    如果我们参考 8.2.2.3设置 L=0.47uH、请选择电感器、那么 Cout 的必要值约为600uF 才能使 fp=fz=9kHz?

    '表2。 建议元件值'表示 Cout 为300uF (最小值)。

    如果 Cout 的输出大约为0.7V、我认为 Cout 应该大约为300uF。

    哪个应该是设置 Cout 的基准?

    我感谢您的评论。

    此致、

    Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryusuke:  

    300uF 是建议的最小 Cout。 它还取决于设计的负载瞬态和负载阶跃。  

    如果您查看 Excel 电子表格、还将有助于根据您可能具有的输出纹波、过冲和下冲规格确定建议的 Cout。  

    此致!

    Ryan