This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS622290-Q1:TPS62290TDRVRQ1

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469548/tps62290-q1-tps62290tdrvrq1

器件型号:TPS62290-Q1

工具与软件:

每次我们在为 TSP 馈电的5VVdc 输入上放置双电极时、CFF 都会进行导通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不清楚问题。 请提供原理图、布局和示波器图来说明问题。

    谢谢!

    进纸器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../IMG_5F00_2454-_2800_1_2900_.mov

    请注意连接显示屏时的压降

    显示屏为最大250 mA、PSU 为1A

    您是否认识到这种效果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们设计了 TI 的图表、包括正确的布局

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../IMG_5F00_2454-_2800_1_2900_.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安东、您好!

    感谢您的视频文件。 但是、这个是哪个电压? 是 Vout 吗?

    我需要借助原理图来更好地理解。

    我需要先查看 Vin、Vout、Vsw、负载电流/电感器电流的示波器图。

    谢谢!

    进纸器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    立即下载视频  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../0552.storing-3V3-circuit.pdf

    嗨、Febin

    参见"已连接"。

    此致

    安东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Anton:

    感谢您共享文件。 问题说明很清楚。  

    我有几个问题:

    -什么是 CPU 负载? 我假设显示负载~250 mA 是除 CPU 负载之外的负载。

    在显示处于活动状态时、您是否能够捕获此时的电感器电流。

    -我假设除了 CPU 和显示屏外,没有其他设备连接到这个3.3V 的电源轨。

    -另一个想法,在这种情况下,是否有任何无阻尼输入滤波器的可能性? 是否尝试过在没有输入滤波器的情况下进行测试?

    -您能与我们分享布局吗?

    谢谢!  

    进纸器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Anton:

    还请分享 TPS62290-Q1负载的完整原理图和布局

    还请阐明 Vin、Vout 的确切测量点。

    谢谢!  

    进纸器