工具与软件:
每次我们在为 TSP 馈电的5VVdc 输入上放置双电极时、CFF 都会进行导通
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
每次我们在为 TSP 馈电的5VVdc 输入上放置双电极时、CFF 都会进行导通
e2e.ti.com/.../IMG_5F00_2454-_2800_1_2900_.mov
请注意连接显示屏时的压降
显示屏为最大250 mA、PSU 为1A
您是否认识到这种效果?
e2e.ti.com/.../0552.storing-3V3-circuit.pdf
嗨、Febin
参见"已连接"。
此致
安东
尊敬的 Anton:
感谢您共享文件。 问题说明很清楚。
我有几个问题:
-什么是 CPU 负载? 我假设显示负载~250 mA 是除 CPU 负载之外的负载。
在显示处于活动状态时、您是否能够捕获此时的电感器电流。
-我假设除了 CPU 和显示屏外,没有其他设备连接到这个3.3V 的电源轨。
-另一个想法,在这种情况下,是否有任何无阻尼输入滤波器的可能性? 是否尝试过在没有输入滤波器的情况下进行测试?
-您能与我们分享布局吗?
谢谢!
进纸器
尊敬的 Anton:
还请分享 TPS62290-Q1负载的完整原理图和布局。
还请阐明 Vin、Vout 的确切测量点。
谢谢!
进纸器