This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25983:CDV/dt 保护二极管上的 VBR

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469384/tps25983-vbr-on-cdv-dt-protection-diode

器件型号:TPS25983

工具与软件:

大家好!

什么是 VBR -内部 CDV/dt 引脚上的反向击穿电压(见随附图像)。

谢谢!
John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    这是一个肖特基二极管、因此击穿电压非常高。 我没有确切的值。 您正在施加多大的电压?

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arush

    电荷泵会使其接近相对于接地的29伏左右。  请注意、我在输出端使用的功率晶体管具有 Vgs +/- 20V -使用基本适用于 EVM 的相同晶体管-我想知道如果我使 C dV/dt 电容过大(例如1uF)、电荷泵是否可能承受过高的电压。  我看到一些器件发生了故障-我将尝试确定故障机制是什么。  我已经找到了一种在使用大(负载)电容(处理大浪涌电流)时使用它的方法-但我不打算在此处发布该解决方案。   

    谢谢!
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我应该添加二极管的图片、是针对平面 Jane 硅整流器-而不是肖特基整流器。  或许更新它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    [报价 userid="573457" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469384/tps25983-vbr-on-cdv-dt-protection-diode/5641373 #56413732"]这是一个肖特基二极管、因此击穿电压非常高。 我没有确切的值。 您正在应用多大的电压?[/QUOT]

    让我向设计团队再次确认这一点。 无论如何、电荷泵将处于高电压、因此不会发生击穿、请施加反向电压。  

     此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我仔细检查了一下。 该二极管为 pn 结二极管、反向击穿电压约为8V 至10V。  

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arush

    我一直在 24V 设计中使用 TPS25983。  对地短路还是对晶体管源短路?

    如果我放一个1uF 电容器;例如、对于连接到引脚15的电容器、充电电容是否能够高于该二极管的 VBR?  为了安全(r)、也许应该在引脚15上放置一个具有更高 VBR 的外部二极管。

    谢谢!
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    这是您在功能方框图中指出的二极管的反向击穿电压。 该二极管的另一端连接到 HFET 栅极。  

    [报价 userid="613506" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469384/tps25983-vbr-on-cdv-dt-protection-diode/5642760 #5642760"]如果我放置一个1uF 电容器;例如、对于连接到引脚15的电容器、充电电容是否可以高于该二极管的 VBR?  为了安全(r)、也许应该在引脚15上放置一个具有更高 VBR 的外部二极管?

    如果您不有意在该引脚上推送更高的电压、那么电压肯定不会上升到足够高的电平、导致二极管反向击穿。 二极管的另一端应电压约为29V。  

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arush

    那么、该二极管的 VBR 相对于外部晶体管的源极;对吗?

    谢谢!
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    否、二极管位于内部 FET 的栅极和 dVdT 引脚之间。 将 dVdT 引脚连接到外部 FET 的栅极。

    此致、
    Arush