This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987DDJ:工具问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469573/tps65987ddj-tool-issues

器件型号:TPS65987DDJ
主题中讨论的其他器件:TPS25751TPS65987

工具与软件:

嗨、团队:  

我在设计中使用的是 TPS65987DDJSRSHR 器件。

我通过您提供的链接下载了 GUI。 尝试打开新工程时、无法选择 TPS65987DD J 但只有 TPS65987DD h 或 TPS65987DD K .

这些器件型号之间有何差异? 还有其他方法可以选择 TPS65987DD J 进行编程?

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修! 一位专家将很快与您见面。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价用户 id="518584" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469573/tps65987ddj-tool-issues ]这些器件型号有什么区别? 还有其他方法可以选择 TPS65987DD J 器件?[/QUOT]

    器件型号代表 ROM 代码的不同版本。

    请考虑转向 TPS25751等其他器件。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469261/tps65987d-tusb1046evm-source-higher-voltage/5639311#5639311

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!  

    感谢您的答复。

    我们在设计中使用 DP、这也是我选择这款器件的原因。

    不使用电力输送功能、 根据 USB3.1标准、我仅提供5V/0.9A。

    我应该在 GUI 中选择什么作为我使用的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价 userid="518584" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469573/tps65987ddj-tool-issues/5644059 #5644059"]

    不使用电力输送功能、 根据 USB3.1标准、我仅提供5V/0.9A。

    我应该在 GUI 中选择什么作为我使用的器件?

    [报价]

    在 TPS65987的 GUI 中、禁用 PD 状态机:

    并选择电流:

    此致、

    Chris