This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:无法在 TPS61165DRV IC 上获得输出电压

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61169, TPS61165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1466956/tps61165-unable-to-get-the-output-voltage-at-tps61165drv-ic

器件型号:TPS61165
Thread 中讨论的其他器件:TPS61169

工具与软件:

尊敬的团队:

我们计划使用 TPS61165DRV 背光 LED 驱动器来控制显示屏背光,

在这里我已经附加了原理图,它使用作为 POC ,并附加了显示数据表.
VIN 为5V、Vout 也为5V、但预期电压为9V  
在代替 TPS61169和我使用了 TPS61165DRV 和在代替4.7uH 放置10uH 和电路的其余部分相同。
请大家在这个问题上帮助我。   

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    由于农历新年,我们的专家将于2月5日回复您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 pooja

    TPS61165和 TPS61169不具有引脚对引脚兼容性。 如果您想使用 TPS61165、则需要重新设计原理图。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好  

    "是的、您是对的、我漏掉了 TPS61165电路设计。 我们已经起草并创建了基于 TPS61165的电路。


     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 pooja

    您是否提供了 IMx_BL_PWM? 您能否请在给器件上电时捕获 VOUT 的波形?

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    而不是 PWM、我们为 CTRL 引脚提供了直流1.8V 电压、现在背光驱动器正在工作、出现了返工问题  
    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 pooja

    好的、似乎应该再次检查 PWM。

    BR

    Patrick