This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92641:有关低电流电平 ROFF 的问题。

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1463316/tps92641-questions-about-roff-for-low-current-level

器件型号:TPS92641

工具与软件:

大家好。

我的一个客户正在为他们的下一个产品评估 TPS92641。

[他们的状况]
VIN = 60V、
VOUT (LED 总 Vf)= 20V 和50V 情况。 同一个 TPS92641板驱动20V LED 或50V LED。
Iout = 10mA ~ 1500mA、采用模拟调光。

他们使用 ROFF 电阻器、因为他们希望以10mA 为最小值来驱动 LED。

它们使用以下电阻器。
ROFF= 4.54千欧姆、Rf=47千欧姆、RCS=0.15千欧姆。

他们使用器件数据表第14页的以下公式计算了 V'cs。

V'CS = Vout ((RF+RCS)/(ROFF+RF+RCS)

作为每个 VOUT 的计算结果、它们发现15.657mV 的差异
之间的电 VOUT 压差20V 和50V。

他们认为、50V 情况下的输出电流较大104.38mA (15.657mV/RCS)比20V 情况下的输出电流大。   
他们的想法是否正确?

如果正确、是否有消除电流差异的对策?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    [报价 userid="190215" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1463316/tps92641-questions-about-roff-for-low-current-level "]

    V'CS = Vout ((RF+RCS)/(ROFF+RF+RCS)

    作为每个 VOUT 的计算结果、它们发现15.657mV 的差异
    之间的电 VOUT 压差20V 和50V。

    他们认为、50V 情况下的输出电流较大104.38mA (15.657mV/RCS)比20V 情况下的输出电流大。   
    他们的想法是否正确?

    [报价]

    否 V'_CS / R_CS 并不表示输出电流偏移。

    R_off 将导致输出电流降低、可通过以下公式进行估算-  

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。

    非常感谢您的答复、很抱歉我的上一个问题不正确。

    正确的问题如下、我添加了 其他几个问题。
    您能否就以下第1季度 至第3季度问题给我答复?

    他们想要通过 IADJ 引脚电压控制 LED 电流。
    此外、他们还希望在任何 VLED 电压(20V/50V)下均向 LED 输出相同的电流。

    问题1。
    您是否告知我增加了 roff 电阻器后电流降低了增量 iLED?
    (公式为:Δ iLED =(VLED * RF)/(ROFF * RCS))

    问题2:
    对于20V 和50V 的情况、他们使用您告诉的公式计算差值 ILED、如下所示
    他们发现两种情况之间产生了104.4mA 电流差。
    是否有任何反措施来消除或降低不同的电压?

    [计算]
    条件:ROFF=910k Ω、RF=475 Ω、RCS=0.15 Ω

    如果是20V、Δ iLED =(20V * 475 Ω)/(910k Ω* 0.15 Ω)= 69.6mA (减小的电流为69.6mA)。
    如果是50V、 Δ iLED =(50V * 475 Ω)/(910k Ω* 0.15 Ω)= 174.0mA (减小的电流为174.0mA)。

    两个电流之间的电压不同为174 - 69.6 = 104.4mA。

    [例如]
    当450mA 时、
    20V 时的 ILED= 230.4mA (300mA -69.6mA)。
    50V 时的 ILED= 126mA (300mA -174mA)。

    问题3。
    作为所附文件、将 ROFF 的高压侧连接到 VREF 是否作为对策?

    再次感谢您、此致、
    Kazuya.e2e.ti.com/.../Idea_5F00_for_5F00_countermeasure.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya

    我们的专家不在办公室,将很晚回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    请参考下面我的答案-  

    q1.
    您是否告知我增加了 roff 电阻器后电流降低了增量 iLED?
    (公式为:Δ iLED =(VLED * Rf)/(ROFF * RCS))[/QUOT]

    A1。 有。

    [报价 userid="190215" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1463316/tps92641-questions-about-roff-for-low-current-level/5621035 #5621035"]

    问题2:
    对于20V 和50V 的情况、他们使用您告诉的公式计算差值 ILED、如下所示
    他们发现两种情况之间产生了104.4mA 电流差。
    是否有任何反措施来消除或降低不同的电压?

    [计算]
    条件:ROFF=910k Ω、RF=475 Ω、RCS=0.15 Ω

    如果是20V、Δ iLED =(20V * 475 Ω)/(910k Ω* 0.15 Ω)= 69.6mA (减小的电流为69.6mA)。
    如果是50V、 Δ iLED =(50V * 475 Ω)/(910k Ω* 0.15 Ω)= 174.0mA (减小的电流为174.0mA)。

    两个电流之间的电压不同为174 - 69.6 = 104.4mA。

    [例如]
    当450mA 时、
    20V 时的 ILED= 230.4mA (300mA -69.6mA)。
    50V 时的 ILED= 126mA (300mA -174mA)。

    [报价]

    A2。 我认为您的意思是消除/降低的对策 输出 电流差 . 我对吗? 如果是、则  作为一种对策、将 R_off 设置为开路(未安装)或电阻值非常大

    Q3。
    作为附件文件、将 ROFF 的高压侧连接到 VREF 是否为对策?[/QUOT]

    A3。 这不是正确的 R_off 使用方法。  请勿以这种方式连接。

    此致、

    Steven

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。

    非常感谢您的大力支持。

    >A2. 我认为您的意思是消除/降低的对策  输出 电流差 . 我对吗?
     ->对。 您的是正确的。

    我可以问您以下问题吗?

    问题1。  
    他们想要通过模拟调光来控制10mA~1500mA 范围内的 LED 电流。
    TPS92641是否能够在不发生衰减的情况下控制 LED 电流?

    问题2:
    如果 Q1的答案是否定的、那么  将  ROFF 的高压侧连接到 VREF 之外的其他电源是否是良好的解决方案?
    例如、要将 ROFF 的高侧连接到 其电路板上的 LDO?

    再次感谢大家、此致、
    和也。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们的专家因农历新年不在办公室,他将在2.5回复您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    我目前在  农历新年假期不在办公室。 我会在2月8日回到办公室时给您回复。 感谢您的理解。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    我比预期的要早回到办公室:)

    请参考下面我的答案-  

    q1.  
    他们想要通过模拟调光来控制10mA~1500mA 范围内的 LED 电流。
    TPS92641是否能够在没有 ROFF 的情况下控制 LED 电流?[/QUOT]

    A1。 我想说的是、TPS92641可以通过模拟调光输出10mA ~ 1500mA、但我不能说这一结果是否可以在有或没有 R_off 的情况下实现。 您最好在 PCB 上将焊盘保留为 R_off、并在首次原型构建时将其保留为 NC (未安装)。 如果需要、您可以稍后根据测试结果调整 R_off 的值。

    Q2。
    如果 Q1的答案是否定的、那么  将  ROFF 的高压侧连接到 VREF 之外的其他电源是否是良好的解决方案?
    例如、要将 ROFF 的高侧连接到 其电路板上的 LDO?[/QUOT]

    A2。 这不是正确的 R_off 使用方法。 请勿以这种方式连接。  请按照数据表使用 R_off。

    此致、

    Steven

    [/quote]