工具与软件:
大家好。
我的一个客户正在为他们的下一个产品评估 TPS92641。
[他们的状况]
VIN = 60V、
VOUT (LED 总 Vf)= 20V 和50V 情况。 同一个 TPS92641板驱动20V LED 或50V LED。
Iout = 10mA ~ 1500mA、采用模拟调光。
他们使用 ROFF 电阻器、因为他们希望以10mA 为最小值来驱动 LED。
它们使用以下电阻器。
ROFF= 4.54千欧姆、Rf=47千欧姆、RCS=0.15千欧姆。
他们使用器件数据表第14页的以下公式计算了 V'cs。
V'CS = Vout ((RF+RCS)/(ROFF+RF+RCS)
作为每个 VOUT 的计算结果、它们发现15.657mV 的差异
之间的电 VOUT 压差20V 和50V。
他们认为、50V 情况下的输出电流较大104.38mA (15.657mV/RCS)比20V 情况下的输出电流大。
他们的想法是否正确?
如果正确、是否有消除电流差异的对策?
非常感谢您的答复。
此致、
和也。